This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCZAD:TM4C129ENCZADT3

Guru**** 2928790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1103449/tm4c129enczad-tm4c129enczadt3

部件号:TM4C129ENCZAD

TM4C129ENCZADT3锁定时
该功能将不可用多久?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     不是很清楚您的意思是该功能不可用的时间长度。 另外,您的意思是设备已锁定。 如果该设备在阻止调试器连接到它的意义上被锁定,那么它将无限期地保持这种状态。 由于设备进入低功耗模式,所有时钟都关闭而无法唤醒,因此设备经常被锁定。 发生这种情况时,调试器可以再连接到它,因为没有内部系统时钟可以与JTAG时钟同步。 有关如何将设备解锁至出厂设置的信息,请参阅本应用手册的5.3 第2节。  https://www.ti.com/lit/an/spma075/spma075.pdf