This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDX570LC43HDK:TMDX570LC43HDK - Code Composer Studio中的示例项目

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDX570LC43HDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1103195/tmdx570lc43hdk-tmdx570lc43hdk---sample-project-in-code-composer-studio

部件号:TMDX570LC43HDK

大家好,

我尝试在Code Composer Studio中使用评估板TMDX570LC43HDK启动一个示例项目。 遗憾的是,我似乎无法在CCS中使用项目向导(项目->项目向导(资源管理器))。 主板无法自动检测,我无法从列表中选择它:

主板本身工作正常,我已将其加电(+12V)并连接到USB;演示软件(LED灯演示,温度传感器...)工作正常。

我在这里错过了什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    CCS资源管理器不支持TMS570器件。  

    资源管理器 可在线使用 ,也可在CCS桌面上使用。 在CCS桌面中,可以通过   “入门 ”视图中的“资源资源管理器”按钮或 “视图”→“资源管理器 ”菜单项打开资源管理器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢。