This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:AM2431发布日期的最新信息

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2434, AM2432, AM2431, AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1101507/am2431-the-latest-information-on-the-release-date-of-am2431

部件号:AM2431
主题中讨论的其他部件:AM2434AM2432AM6442

您好,

以下URL提供了有关AM243x发布时间的答案。

---------

AM2434:是否计划何时将AM2432或AM2434全面投入生产?

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/104.4533万/am2434-is-there-a-plan-for-when-the-am2432-or-am2434-is-planned-to-go-to-full-production</s>2434 24322434

---------

以上答案是7个月前的答案,因此请告知我们您是否拥有每个AM2431封装的RTM的最新信息。 我们正在使用XAM2431ASFGALX制作原型板。

谢谢!

Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您有任何更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Astro:

    感谢您对AM243x感兴趣。 今年 第四季度,我们将全面生产这些设备 。  

    李凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    每个包装的批量生产时间是否不同?

    或者,您是否计划在今年第四季度发布它,而不考虑封装大小?

    谢谢!

    Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Astro:

    这两种封装将同时推出,17x17mm将稍微提前一些。

    谢谢

    李凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Li

    非常感谢。 请告诉我们AM6442的批量生产计划。

    谢谢!

    Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Astro:

    AM6442将于今年9月全面发布。

    谢谢

    李凯瑟琳