This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-SOLAR-DCDC:CCS项目文件和设计指南在哪里

Guru**** 670830 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1102428/tidm-solar-dcdc-where-is-the-ccs-project-files-and-design-guide

部件号:TIDM-SOLAR-DCDC
主题中讨论的其他部件:controlSUITEC2000WARE

你好

我想知道以下开发套件的CCS项目在哪里。 TIDM-SOLAR-DCDC参考设计| TI.com
。 本页没有项目或设计指南。  
旧控制套件中有一个类似的命名项目,但缺少几个C文件,包括MPPT代码文件。 这是为什么。  

regads


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Damith,

    我也看到同样的问题。 我需要进行内部检查,如果可能,我将在本周结束前回复您。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Damith,

    您可以在下面找到文档。

    C:\ti\controlSUITE\development _kits\HV_solar_dc_DC\Docs

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    陈先生

    我的真正问题是这一点。
    有两个头文件被调用

    mppt_incc.h
    mppt_pno.h

    我在您提到的项目文件夹中找不到这些文件。 因此,我搜索了在线文档,希望能在那里找到这些文件。  
    但没有运气。
    请您检查上述文件夹并查看是否缺少这两个文件。  
    请为这些文件提供一个来源。  

    此致
    Damith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    </s>408.5297万

    有两个头文件被调用

    mppt_incc.h
    mppt_pno.h

    我在您提到的项目文件夹中找不到这些文件

    [/引述]

    查看controlSUITE安装可以在以下目录中看到这些文件:

    controlSUITE/libs/app_libs/solar/v1.0/IQ/
    controlSUITE/libs/app_libs/solar/v1.0/float/
    controlSUITE/libs/app_libs/solar/v1.1/iq/
    controlSUITE/libs/app_libs/solar/v1.1/float/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切斯特

    我能知道为什么TI决定从c2000ware中删除太阳能库吗? 为什么不支持太阳能应用。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Damith,

    我想这是因为我们后来有了TMU的支持,以加快一些功能的执行。 我们从太阳能库中提取了一些像SPLL/DCL这样的函数,使其独立。  

    此致,