This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCZAD:TM4C129ENCZADT3设置

Guru**** 2928780 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1843, AWR1843BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1104219/tm4c129enczad-tm4c129enczadt3-setup

部件号:TM4C129ENCZAD
主题中讨论的其他部件:AWR1843AWR1843BOOST

我想通过USB将TM4C129ENCZADT3连接到AWR1843和PC。
为此设计USB端口等方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     我将把您的问题转移到我们的雷达传感器论坛,因为您的问题与基于AWR1843 EVM的AWR1843更相关。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请告诉我们需要AWR1843提供哪些信息。

    请查看我们的AWR1843BOOST作为参考设计

    https://www.ti.com/tool/AWR1843BOOST

    谢谢你

    Cesar