Other Parts Discussed in Thread: AWR1843
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TM4C129ENCZAD 主题中讨论的其他部件:AWR1843
我想在发货后立即在TM4C129ENCZADT3上载固件等以打开USB端口等。 TM4C129ENCZADT3的哪个引脚应该连接?
顺便说一下,我是否可以通过从USB连接到PC来写入PB0,PB1,PL6,PL7?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843
我想在发货后立即在TM4C129ENCZADT3上载固件等以打开USB端口等。 TM4C129ENCZADT3的哪个引脚应该连接?
顺便说一下,我是否可以通过从USB连接到PC来写入PB0,PB1,PL6,PL7?
您好,
我想在发货后立即上传固件等以打开USB端口。 TM4C129ENCZADT3的哪个引脚应该连接?[/QUOT]首先,让我解释 一下我的专长。 我的知识是关于TM4C129 MCU。 我不了解 AWR1843以及TM4C129如何在AWR1843 EVM中使用。 请理解我的支持限制。 当您生成新的螺纹线时,您应指定AWR1843作为零件号,而不是TM4C129。 通过指定TM4C129,您的帖子会自动转发到我们的论坛。 您一直在问如何将XDS110固件上载到TM4C129以便访问和编程AWR1843。 这是一个系统级问题,也是一个围绕AWR1843的问题。 通过在打开新帖子时指定AWR1843,您的问题将被发送到雷达传感器组。 他们将有专家更好地解释AWR1843 EVM。
[/quote]顺便说一下,我是否可以通过连接到PB6,PB1和PB6来写入PL0,PB1?这些是可配置为USB功能引脚的GPIO引脚。 如果您将这些引脚配置为USB功能,则需要让USB驱动程序来控制它们。 您的应用程序不能像GPIO引脚那样对它们进行读/写。