This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46L852:HALCoGen呈现问题

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1103825/rm46l852-halcogen-rendering-issue

部件号:RM46L852
主题中讨论的其他部件:HALCOGEN

HalCoGen 04.07.01版不能正确呈现复杂的制表符。  例如,在ESM通道0-31上:

  • 通道文本不支持Linux和相应的启用/禁用  
  • 在正确的组件下面似乎还有其他启用/禁用组件
  • 启用/禁用组件在LT_Counter顶部呈现

在Linux和Windows上都尝试过。

BB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,bb:

    请在Windows设置中将字体大小更改为100%:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这解决了Windows下的显示问题。  但是,在4K显示器上,几乎无法读取。  此外,Windows上不使用HalCoGen。  客户机有一个Linux VM,其中包括HalCoGen在内的所有开发工作都已完成。  Ubuntu具有100%或200%的扩展选项。  设置为100%。  在Ubuntu下仍存在着渲染问题,我真的希望它能够正确呈现。  已经查看了设置,它们看起来很好。

    此外, 两个虚拟机都使用VMware Fusion在Mac上运行。

    谢谢!

    BB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,bb:

    HALCoGen是在Windows下开发的,因此我们不是Linux版本和MAC版本HALCoGen。

    您可以尝试在Linux下使用WINE运行HALCOGen。