This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46L852:HalCoGen呈现问题

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1103824/rm46l852-halcogen-rendering-issue

部件号:RM46L852

运行HALCorGen 04.07.01版。  在某些选项卡上显示不正确。  例如,ESM Channel 0-31启用/禁用不与通道文本对齐。  此外,在正确的启用/禁用下似乎有启用/禁用块。  LT_Counter的某些组件被启用的高/低级别部分遮挡。  在Linux和Windows上运行时具有相同的基本结果。  ESM页面已合理涉及....但这是我需要配置的区域。

BB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,bb:

    请在Windows设置中将字体大小更改为100%: