This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCZAD:如何使用AWR1843 UART信号重置

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1103836/tm4c129enczad-how-to-reset-using-awr1843-uart-signal

部件号:TM4C129ENCZAD
主题中讨论的其他部件:AWR1843

大家好,我想知道TM4C129x是否可以使用UART重置。
AWR1843与UART信号交换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     是否 要重置TM4C129? 不能使用UART重置TM4C129 MCU。 从TM4C129 MCU器件的角度来看,您可以使用nRST引脚重置它。 如果TM4C129运行的软件使用UART,则可以通过UART发送命令。 当收到特定UART命令时,应用程序固件可以调用软件重置。 为什么要绘制一个简单的方框图来说明如何在定制电路板中使用TM4C129? 您的主板上是否有两个TM4C129设备,其中一个运行应用程序,另一个运行XDS110固件?