This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCZAD:USB端口打开步骤

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1103830/tm4c129enczad-usb-port-opening-procedure

部件号:TM4C129ENCZAD

我参考以下URL打开TM4C129x的USB端口。
e2e.ti.com/.../306.0977万

基于引用的URL
xdsdfu.exe -e.
当我键入命令xdsdfu.exe -b bootloader.bin时,我在下图中收到了消息。

这是打开USB端口的步骤吗?
显示此消息的状态是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

     首先,我看不到您的图像。  

     根据CCS的安装位置,您应该可以在下面的位置找到XDS110用户手册。

     如果尝试将新的TM4C129编程为XDS110仿真器,则必须具有与此TM4C129的JTAG连接。 由于您拥有的TM4C129设备是一个初始设备,因此您需要先下载bootloader,然后下载XDS110固件。 请参阅用户手册中的以下说明。