This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GE6PZ:硬件错误问题

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GE6PZ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1103818/tm4c123ge6pz-hardware-bug-issue

部件号:TM4C123GE6PZ

大家好,

你好。

我们的一位客户在 使用TM4C123GE6PZ时遇到问题。 以下是他查询的详细资料:

"让我解释一下我的申请。 我有一个设备连接到TIVATmTM4C123GE6PZ微控制器,它处于活动低电平,因此我将GPIO引脚驱动至高电平,直到我希望它激活,然后我将引脚驱动为低电平。 是否可以在此输出引脚上启用中断控制,以便在处理器和器件之间的线路每变为低电平时运行中断例程,而无需命令来驱动输出低电平?

我们遇到了此微控制器上的一个硬件错误,由于接地噪音过大,输出引脚卡在输出电压为1V的状态, 这就是为什么我们希望能够检测出输出是否过低而不告诉它的原因。

我们在手册中发现了此错误,我必须查找参考。 基本上,将引脚短时间脉冲接地可解决问题,并将引脚重置为输出3.3V,因此现在我们正在执行基于时间的脉冲,每4分钟重置一次引脚。

但我们仍有错误发生在脉冲之间,导致我们的低电平活动设备激活的情况。 因此,我们需要一种方法来检测输出引脚何时在没有我们命令的情况下改变状态,以便我们可以对该引脚进行脉冲,并在有源低电平器件有机会激活之前将其重置为3.3V (信号必须处于低电平状态2秒以上才能激活低电平设备。'

提前感谢!

艺术