This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TMS570LS1224:在使用 HALCOGen 生成的 pbistRun()例程执行 RAM 组自检后、我无法访问 DMA RAM 和 SRAM。 导致此问题的原因是什么?

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1121684/faq-tms570ls1224-after-ram-groups-self-test-is-executed-using-pbistrun-routine-generated-by-halcogen-i-am-not-able-to-access-dma-ram-and-sram-what-causes-this-problem

器件型号:TMS570LS1224
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

PBIST DMA RAM 测试和 PBIST SRAM 测试通过而没有任何问题。  应用程序有时无法访问 SRAM 或 DMA RAM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HalCoGen 生成的 pbistStop()函数缺少一个针对 PBIST 控制器的复位。 PBIST 引擎不会释放 SRAM 或 DMA RAM、因此其他总线主控(CPU、DMA 等)不能访问它。  

    请将 pbistStop()函数更改为如下(添加了蓝色代码):

    void pbistStop (void)
    {
    /*用户代码开始(20)*/
    /*用户代码结束*/
    
    pbistREG->PACT = 0x0U; systemREG1->MSTGCR &= 0xFFFFFFF0U; systemREG1->MSTGCR |= 0xAU; systemREG1->MSTGCR &= 0xFFFFFFF0U; systemREG1->MSTGCR |= 0x5U;
    /*用户代码开始(21)*/* 用户代码结束*/ }