This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:有关 PMIC 配置的问题有关 TDA4VM

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: SCALABLE-PMIC-GUI, TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1124146/msp432e401y-question-about-pmic-config-about-tda4vm

器件型号:MSP432E401Y
Thread 中讨论的其他器件:可扩展 PMIC-GUITDA4VM

您好专家。

目前,我正在通过 Scalable-PMIC-GUI 和 TI LaunchPad 检查 TDA4VM 的 PMIC NVM 配置。
我对 PMIC NVM 配置的 GPIO8_CONF 有疑问。


TDA4VMEVM 启动后,我检查 了 VDD_ALT_PHYCORE_0V8的电压是否为0.8V (有效)。

根据电路图,它由 PMIC-B 上 GPIO8的 EN_PHYCORE_LDO 控制(TPS659411 I2CAddr:0x4C)。  

当我读取 PMIC-B 的 GPIO8_CONF (0x38)时,该值为0x00。

问题1. 我不知道为什么 激活 VDD_ALT_PHYCORE_0V8、即使 GPIO8_CONF 设置为定律。
    请告诉我如何激活它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我取消了该主题、因为它不是问题。