请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 各位专家、您好!
在 CAM 诊断模式说明第5步的技术参考手册第12.3.2章中,提到应恢复 CAM 内容和 CAM 索引。
SafeTI 库还在函数 sl_SelfTest_Flash 中执行此操作:
/* Restore EPC registers*/ sl_epcREG1->EPCCNTRL = regBckupErrctrl; sl_epcREG1->CAMAVAILSTAT = regBkupCamAvail;
但是、参考手册中的寄存器描述将 CAMAVAILSTAT 寄存器描述为只读。
(Q1)寄存器描述错误还是不需要复位 CAMAVAILSTAT?
谢谢、此致、
最大