This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:寄存器 CAMAVAILSTAT 可写?

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1126305/tms570lc4357-register-camavailstat-writable

器件型号:TMS570LC4357

各位专家、您好!

在 CAM 诊断模式说明第5步的技术参考手册第12.3.2章中,提到应恢复 CAM 内容和 CAM 索引。
SafeTI 库还在函数 sl_SelfTest_Flash 中执行此操作:

/* Restore EPC registers*/
sl_epcREG1->EPCCNTRL = regBckupErrctrl;
sl_epcREG1->CAMAVAILSTAT = regBkupCamAvail;

但是、参考手册中的寄存器描述将 CAMAVAILSTAT 寄存器描述为只读。

(Q1)寄存器描述错误还是不需要复位 CAMAVAILSTAT?

谢谢、此致、
最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    CAMAVAILSTAT 是一个只准备就绪的寄存器。 写入该寄存器无效。

    您是否能够将数据写入 CAMAVAILSTAT 寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    我们进行了快速测试、该寄存器不可写。