Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
您好!
我的 DCAN 模块有问题、当帧间延迟很小时、似乎无法接收 CAN 帧。 如果我缓慢地传输消息、则会可靠地接收到这些消息、但当我以另一个器件的输出速率传输这些消息时、只有三个消息框中的第一个能够可靠地接收帧。
我已经尝试过轮询和基于中断的 CAN 接收函数、两者都遇到了相同的问题
我需要接收来自电流传感器的数据、该传感器每20ms 传输3帧、它们位于顺序 CANID 上、每个帧之间的传输距离为0.2mS。
还有人有类似的问题吗?
Marc