This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HALCOGEN:新的 OSC 值不会传播?

Guru**** 2530270 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1126502/halcogen-new-osc-values-do-not-propagate

器件型号:HALCOGEN

当对 Clk Source 中的 Crystal Freq 值进行更改时、SCI 数据格式中的预分频值在  首次保存项目之前不会进行调整。 这是已知行为还是我漏掉了一个步骤?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    在"Clk Source"中更改晶体频率后、应相应地调整 PLL。 然后、外设的所有时钟都会更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道。 但是、保存项目或生成代码之前、HalCoGen 的 GUI 中的值不会改变。 我想提请 TI 注意这一点、因为这种行为看起来很微不足道、会导致项目混淆/延迟。  

    感谢您的持续帮助——非常感谢。