This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357-EP:当缓存被启用时、EMAC 数据传送零。

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1126420/tms570lc4357-ep-emac-data-transmitting-zeros-when-cache-enabled

器件型号:TMS570LC4357-EP
主题中讨论的其他器件:TMS570LC4357HALCOGEN

我们使用的是 TMS570lc4357器件并执行 EMAC 测试(HalcogGen 生成的代码)。 当我们启用高速缓存时、Wiresharak 会接收所有零。但是、当高速缓存被禁用时、我们没有发现任何问题。 请帮助我们解决此问题。  

谢谢、

Subash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我想原因是、默认情况下、HalcogGen 为回写方案设置缓存。 当它处于回写模式时、SRAM 不会更新、因为数据仅在缓存中。 您可以通过 Google 搜索回写与直写、以便更好地了解两者。 EMAC 正在尝试读取存储在 SRAM 中但其中没有任何内容的以太网数据包。 您需要将缓存方案从回写更改为直写。 请参阅下面以黄色突出显示的直写操作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    非常感谢您的快速响应! 它现在按预期工作。

    -Subash