This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432-debugers:MSP432P401R 给出错误- Cortex_M4_0:连接到目标时出错:(错误-614 @ 0x0)目标指示来自之前 SWD 请求的错误状态。 清除错误条件、然后重试 SWD 请求。

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1123634/msp432-debuggers-msp432p401r-giving-error---cortex_m4_0-error-connecting-to-the-target-error--614-0x0-the-target-indicates-there-is-an-error-condition-from-a-previous-swd-request-clear-the-error-the-condition-and-try-the-swd-

器件型号:MSP432-debugers
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

在执行恢复出厂设置命令以删除测试期间创建的 IP 安全区域之前、我尝试在闪存邮箱中设置出厂复位参数。 我遵循了 msp432p4XXX 技术参考手册中提到的所有内容。 但是当我使用以下主代码重新启动器件时、它给出了错误"Cortex_M4_0:连接到目标时出错:(错误-614 @ 0x0)目标表示之前的 SWD 请求中存在错误情况。 清除错误条件、然后重试 SWD 请求。 (仿真包9.6.0.00172)"

#include
#include "flashmailbox.h"
#include "driverlib.h"

int main (空)

WDT_A->CTL = WDT_A_CTL_PW | WDT_A_CTL_HOLD;//停止看门狗计时器
sysctl_rebootDevice();
while (1);

闪存邮箱阵列配置:

/*---- 一般配置组--- *
0x0115ACF6、//邮箱启动、
/*常规参数命令:
*可接受的值是的一个或一个组合
* COMMAND_xxxx 定义或 COMMAND_NONE */
0x20000000、//常规参数命令

/*!请勿更改、回读/保留地址*/
0xFFFFFFFF、//恢复出厂设置 ACK
0xFFFFFFFF、//保留

/*---- 出厂复位参数组------------------------------------------------------- *
/*出厂重置启用*/
0xFFFFFFFF、

/*出厂重置密码启用*/
0x00000000、
/*出厂重置密码*/
0x12345678、
0x12345678、
0x12345678、
0x12345678、

/*!请勿修改,保留值*/
0xFFFFFFFF、
0xFFFFFFFF、

我之前在闪存邮箱中使用过引导改写来配置 IP 安全区域、但它没有给出任何错误。 在设置出厂重置参数命令之前、我还清除了闪存邮箱。 我使用的调试探针是 XDS110。 请帮助我解决此问题。 我尝试卸载 XDS110驱动器、但这没有帮助。 固件中似乎存在某种阻止与调试器连接的错误。