This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:AM2634 EVM (控制卡)中的 QSPI 闪存写入吞吐量

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1098425/am2634-qspi-flash-writing-throughput-in-am2634-evm-control-card

器件型号:AM2634

尊敬的香榭丽舍

AM2634 EVM (控制卡或 LaunchPad)的 QSPI 闪存中是否有写入吞吐量的测量数据?

我的客户希望实现 OTA、他们的目标是在240s 内完成在 QSPI 闪存中写入85MB。

您是否认为可以在240秒内完成85MB 的 QSPI 闪存更新?

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Si、

    我将联系 SW 团队进行 QSPI 基准测试。 明天我将再次提出这项要求。

    此致、

    Prasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Si、

    QSPI 写入吞吐量数据将在7月30日之前提供。  

    我要关闭此主题。 如果仍在查找吞吐量数据、请在此处执行 ping 操作或创建新线程。

    此致、

    Prasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasad、您好!

    QSPI 写入吞吐量数据现在是否可用?

    此致

    罗伊斯顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的罗伊斯顿:

    下面是初始吞吐量数据。 我们将进一步优化它、

    以下是 QSPI 读/写吞吐量测量值-

     

    数据宽度

    写入速度(Mbps)

    读取速度(Mbps)

    支持 DMA 的读取速度(Mbps)

    256 B

    0.45.

    1.12

    9.75

    1KB

    0.48.

    1.13.

    14.34.

    10 KB

    0.51.

    1.13.

    16.84.

    20 KB

    0.51.

    1.13.

    17.05

    32 KB

    0.51.

    1.13.

    17.05

     

    QSPI 输入时钟为80MHz。

    使用的应用–QSPI_FLASH_TRANSFH、QSPI_FLASH_DMA_TRANSFH。

    此致、

    Prasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Prasad