This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:如何设置 ADC 采样率

Guru**** 2756805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1125375/tm4c123gh6pm-how-to-set-adc-sampling-rate

器件型号:TM4C123GH6PM

尊敬的团队:

在上图中、在哪里可以找到库函数的原型?

我的客户希望将 ADC 采样率设置为1MHz。 是否有任何相关的示例代码?

此致、

绿色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Green、

    driverlib API 的源代码可在 [Install Path]\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\driverlib 下找到。 在本例中为 ADC.

    关于1MHz、我们实际上没有用于该频率的代码...因为它是器件的默认设置! 因此、如果不配置采样率、您将自动处于1MHz。

    此致、

    Ralph Jacobi