This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:在 VIM RAM 中启用 ECC 会导致 ESM 错误

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1124874/tms570lc4357-enabling-ecc-in-vim-ram-resulting-in-esm-errors

器件型号:TMS570LC4357

各位专家、您好!

在上一篇文章中、我们提到了单个位故障注入触发单位错误的问题。 我们现在发现了注入双位错误时的相同反应。
这也会触发 ESM 1.83和1.15。

此外、我们发现启用 ECC、禁用单位错误校正和启用错误事件(vim->ECCCTL = 0x0A050A0A)也会触发 ESM 1.83和1.15。
每次启用 ECC 时都会启用、并且在第一次启用 ECC 后不会初始化 RAM

因此、我们的解决方案是:

1写入 vim->ECCCTL = 0x0A050A0A
2清除 ESM 1.83和1.15以及 VIM 错误寄存器
3自动初始化 RAM

(Q1)您能否确认首次写入 vim->ECCCTL = 0x0A050A0A 会触发单位和双位错误?

谢谢、此致、
最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    我已开始处理您的问题、我将很快返回给您。

    --

    谢谢、

    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    注入1位 ECC 错误或1位数据错误将设置 ESM 1.83和 ESM 1.15

    2.注入2位 ECC 错误或2位数据错误将仅设置 ESM 1.15

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="430202" URL"~/support/microcontrollers/arm-based microcontrollers-group/arm-based microcontrollers/f/arm-based microcontrollers-forum/1124874/tms570lc4357-enabling-ecc-in-vim-ram-resulting-in-esme-errors"](q1)您能否确认首次写入0xA0tl 位和双引号0xA0tl = 0xAEC50000-错误?]

    写入 ECCCTL 寄存器不会设置任何 ESM 标志。  

    在 VIM 被初始化之前、我在_C_int00 ()中编辑了这个寄存器、如果 VIM RAM 未被初始化并且如果 VIM RAM 未初始化数据中存在 ECC 错误、那么只有读取这个数据才会触发 ESM 错误标志。