This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:VCCPLL 静态/动态电流和电容建议

Guru**** 2964200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1124319/tms570ls3137-vccpll-quiescent-dynamic-current-and-capacitance-recommendations

器件型号:TMS570LS3137

我正在执行设计分析、并正在寻找 有关 PLL 电流消耗的更多详细信息。  此设计具有滤波的 PLL 电源-从 VCC 电源滤波。

数据表(SPNS162C)的表中包含第5.7节中的 VCC + VCCPLL 电流(我假设已添加)。

是否能够仅在相同条件下为 VCCPLL 获取电流。  或者、VCCPLL 电流与输入和输出时钟频率间的关系图很好。

我认为,我还在这个论坛上看到了关于去耦建议的提及。  但是、没有比建议每个电源引脚使用一个0.1uF 电容更详细的信息了、我认为这也在数据表中。  但是、如果在过渡期间创建了任何 TI 指导文档、您能否指出此类文档的位置?

感谢你的任何帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    该规范仅为 VCC 和 VCCPLL 组合提供电流。 PLL 电流通常低于10mA、但由于有两个 PLL、因此引脚电流可能为20mA。

    如果您的环境噪声很大、则在中的稳压器和 VCCPLL 之间使用铁氧体磁体磁体。 如果您在电路上看到非常小的噪声、则无需添加铁氧体滤波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的回答、但我确实需要了解最坏情况或最大 PLL 电流消耗。  它还有助于了解静态电流以及平均和峰值动态电流。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我的测量值显示空闲时的电流(CPU 在 main ()中的一个断点处暂停)大约为2.3mA (PLL1=PLL2=180MHz)、执行 SRAM 读取和写入时的电流大约为3.2mA。

    我在 VCCPLL 电源上使用了一个小电阻器的 TMS570LS3137HDK 上进行了测量。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢您的回答。  我之前看过开发板、但我不记得看到了原理图/设计文件。  但我这次看到了它们。  原理图为您的测量提供了背景信息。  HDK 的 VCCPLL 也是内核 VCC 的滤波版本。  所以您的回答很有帮助。  例如,它包含去耦建议,这是我最初的问题之一。  但是、如果能更详细地了解 PLL 电流消耗、情况会更好。  我可能需要对我们的设计执行自己的测量。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我们没有 PLL 电流消耗的数据。 请在您自己的电路板上测量功耗。