This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123FH6PM:TM4C123FH6PM SSI 端口配置

Guru**** 2930760 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5860, TM4C123FH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1124718/tm4c123fh6pm-tm4c123fh6pm-ssi-port-configuration

器件型号:TM4C123FH6PM
主题中讨论的其他器件:LP5860

 TM4C123FH6PM SSI 端口是否与 TI 的 LP5860 LED 驱动器 SPI 接口兼容? 如果是、应如何  配置 TM4C123FH6PM SSI 端口(TI 同步串行接口?、Freescale SPI?等)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bogdan、

    我不认为 TI SSI 格式在当今时代的新产品中真正得到了使用、这是 Freescale 成为流行标准之前的一种旧协议。 我会将其配置为飞思卡尔 SPI、并确保根据数据格式选择正确的主模式。

    此致、

    Ralph Jacobi