This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732-Q1:如何将 R5F 设置为双核模式

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2634, AM2732

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1124176/am2732-q1-how-to-set-r5f-to-dual-core-mode

器件型号:AM2732-Q1
主题中讨论的其他器件:AM2634AM2732

您好!

在下面的帖子中、似乎 AM2634 SBL 将检查是否有两个 R5F 映像、如果有、SBL 将 R5F 设置为双核模式。  

(+) AM2634:如何使用 QSPI 引导模式启用 R5F0-0/R5F0-1 -基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

 MCU_PLUS_SDK_am273x_08_02_00_26中的 AM2732 SBL 是否也支持此功能? 如果不是、请告知您如何将 AM2732 R5F 设置为双核模式?

谢谢、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    是的、AM273x 与 AM263x SBL 兼容并支持此功能。

    此致、

    Prasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    是的、AM2732 SBL 的行为方式与 AM2634 SBL 相同、如果群集中的两个内核都存在映像、则会切换到双核模式。

    此致、
    Anand M