This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMS570LC4357:LBIST 的故障注入不会导致 ESM 1.27继续

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1124150/tms570lc4357-tms570lc4357-fault-injection-of-lbist-does-not-lead-to-esm-1-27-continued

器件型号:TMS570LC4357

各位专家、您好!

继续本主题:

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1121571/tms570lc4357-fault-injection-of-lbist-does-not-lead-to-esm-1-27

是否有没有 ESM 1.27信号的新闻?

谢谢、此致、
最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    我运行 STC 自检、并且 ESM 1.27被置位。