This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PGE:与其它系列 TM4C123BH6PGE 兼容

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TM4C123GH6PGE, TM4C123BH6PGE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1124041/tm4c123gh6pge-compatibility-with-other-series-tm4c123bh6pge

器件型号:TM4C123GH6PGE
主题中讨论的其他器件:TM4C123、 UNIFLASH、 TM4C123BH6PGE

各位专家:

我们想问 来自 TM4C123GH6PGEI 的代码是否可以在 TM4C123BH6PGEI 中工作?

  • TM4C123GH6PGEI
  • TM4C123BH6PGEI

通过此链接查找差异:

它们仅在 USB 接口和工作温度方面有所不同。

问题: 它们是否都进行相同的编程? 我看到 UniFlash 单独列出了两个器件。 此外、查看指南、"G"是否支持 USB OTG、而"B"不支持 USB OTG?

以供您确认。 谢谢你。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Archie、

    是的、USB 是这些器件之间唯一的外设差异。

    [~引脚 userid="487726" URL"/support/microcontrollers/arm-based microcontrollers-group/arm-based microcontrollers/f/arm-based microcontrollers-forum/1124041/tm4c123gh6pge-compatibility-with -other-series-tm4c123bh6pge"问: 它们是否都进行相同的编程? 我看到 UniFlash 单独列出了两个器件。 此外、查看该指南、"G"是否支持 USB OTG、而"B"不支持?

    如果  TM4C123GH6PGEI 的代码 根本不使用 USB 外设、则 可以在 TM4C123BH6PGEI 上使用它而不进行更改。

    [引用 userid="487726" URL"~/support/microcontrollers/arm-based microcontrollers-group/arm-based microcontrollers/f/arm-based microcontrollers-forum/1124041/tm4c123gh6pge-compatibility-with -other-series-tm4c123bh6pge"、它们在 USB 接口和操作温度上仅存在差异。]

     TM4C123BH6PGEI 和 TM4C123GH6PGEI 之间 的工作温度没有差异。 产品选择指南缺乏细微差别、因为它涵盖了整个 GPN 的温度范围、 并且 TM4C123GH6PGE 有特定的器件型号可支持更高的温度、 而 TM4C123BH6PGE 没有此类器件。 但是、可订购器  件型号 TM4C123GH6PGEI 是标准-40至85 C 温度范围器件、因此这两个特定器件具有相同的温度范围。

    此致、

    Ralph Jacobi