This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:.txt 文件转换器

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1123909/msp432e401y-txt-file-converter

器件型号:MSP432E401Y

我需要使用 P&E 的 Cyclone 编程器对 MSP432器件进行编程。 很遗憾,我以前只生成.txt 文件。 Cyclone 不接受此 TI 自定义格式。 如何将其转换为标准的.hex?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    我不知道有任何官方的 TI 解决方案可以做到这一点。 通过快速搜索 http://srecord.sourceforge.net/ 、您可能会希望获得所需的内容。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有。 似乎没有人有我的问题。 奇怪。 更奇怪的是、文件的格式仅由 TI 生成。 为什么不像其他任何格式一样使用标准格式(hex、S19、bin)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我所知、链接器会生成.out (二进制)文件、然后 ARM 十六进制实用程序作为编译后处理步骤运行、将其转换为其他内容。 TI 文本格式是一个常见选项、但该工具似乎支持许多常见格式- Motorola S 记录、Intel Hex 等
    只需在项目属性- CCS 编译- Arm Hex 实用程序-输出格式选项中选择所需的格式。
    希望这就是你所期待的!

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在您发送给我的链接中,我发现了一个名为 srec_cat.exe 的实用程序。 通过此操作,我可以将 txt 转换为 S19! 非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了一个能够转换的工具(请参阅我的帖子) ! 遗憾的是、我没有源代码、只有可执行文件、因此唯一的方法是寻找转换器。