This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMS570LC4357计时器

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1123725/tms570lc4357-tms570lc4357-timer

器件型号:TMS570LC4357

你(们)好

我的客户刚才有一个示例问题:

该器件计时器时钟频率是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TMS570LC4357器件中的定时器功能可使用两个外设来实现  

    RTI

    2. N2HET

    请注意、与 N2HET 相比、在 RTI 中实现计时器功能非常简单、因为 N2HET 主要是针对 PWM 系列而设计的。

    对于这两个器件、计时器的最大频率为110Mhz

    --

    谢谢、

    Jagadish。