This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1213编程软件狗

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1123485/tms570ls1213-programming-dongle

主题中讨论的其他器件:TMS570LS1224

您好!

我正在尝试选择合适的软件狗来对 TMS570LS1213进行编程。 我发现我可以使用 J-Link 执行此操作;但是、我必须选择器件 TMS570LS1224、并且编程时间相当慢(使用 JTAG 在4000kHz 下对1.25MB 的全部闪存进行编程大约65秒)。 是否有更快的选项可用? 或者您建议比较的任何其他编程加密狗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用更快的 JTAG 仿真器。 TMS570LSx 器件支持高达12MHz 的 JTAG 时钟。 对于较长的 JTAG 信号布线, 请添加一个与驱动引脚串联的电阻器(例如22欧姆)(靠近、 TDI TMS和的 JTAG 适配器 TCK;靠近 MCU TDO)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 实际上、我发现我可以在 J-Link 上更改 JTAG 时钟的速度、这确实使我的编程时间快了很多(现在它在大约45秒内对整个器件进行编程)。 在我看来、这可能像我要获得它那样快。 我注意到 、通过改变连接到 TMS 芯片的振荡器(现在安装的振荡器为8MHz)、我也许可以更快地进行编程。