请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TMS570LS1224您好!
我正在尝试选择合适的软件狗来对 TMS570LS1213进行编程。 我发现我可以使用 J-Link 执行此操作;但是、我必须选择器件 TMS570LS1224、并且编程时间相当慢(使用 JTAG 在4000kHz 下对1.25MB 的全部闪存进行编程大约65秒)。 是否有更快的选项可用? 或者您建议比较的任何其他编程加密狗?
谢谢你