This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:运行时 MCU 资源利用率(内存分析)

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1123858/msp432e401y-mcu-resource-utilization-at-run-time-memory-profiling

器件型号:MSP432E401Y

尊敬的 TI:

1.如何在运行时利用 MCU 的资源。

2.在 CCS Studio EX:(堆栈内存)中有任何方法可以在运行时查看资源利用率

此致、

Naga narasimha Rao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naga、

    如果按照资源利用率、您指的是内存分配(以及您提到的堆栈使用情况)、您可以在 CCS 中查看有关这方面的一些数据、方法是单击屏幕顶部附近的"窗口"选项卡、然后选择"显示视图"、 您将看到一些有用的工具、包括"Memory Allocation"和"Stack Usage"。

    我还认为、阅读我们的 CCS 用户指南非常有帮助、我将在下面链接。 本指南提供了大量有关 CCS 提供的各种工具的信息。

    Code Composer Studio 用户指南—Code Composer Studio 12.0.0文档