This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0332:TMS570LS0332:TMS570 N2HET1引脚在引导期间和 nPORRST 高电平之后的状态

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1118712/tms570ls0332-tms570ls0332-tms570-n2het1-pin-status-during-boot-and-after-nporrst-high

器件型号:TMS570LS0332
主题中讨论的其他器件:TMS570LS3137

我有一个与"TMS570LS3137:TMS570引脚在引导期间的状态(nPORRST 变为高电平后立即)"线程中询问的类似问题、但这次是针对 TMSLS0332微控制器。 我也找不到 关于 HETPULDIS 寄存器的任何特定于器件的信息、我需要知道该寄存器的复位值。

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我正在与内部团队讨论此事、然后给出适当的解决方案、我将很快回复您。

    --

    谢谢、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HETPULDIS 0s 0x000000000的复位值:拉电阻已启用、所有引脚均通过下拉电阻输入。