This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:RBias 对地短路

Guru**** 2824385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1123604/tm4c1294kcpdt-rbias-short-to-ground

器件型号:TM4C1294KCPDT

您好!

如果不使用以太网 PHY、将 RBias 直接接地会是一个问题吗?

Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Munan、您好!

    是的、这会是一个问题。 由于勘误项 ETH#03、它必须组装正确的 RBIAS 电阻器。

    https://www.ti.com/lit/pdf/spmz850

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    明白了、客户确实使用短路的 RBIAS 引脚进行了测试、似乎成功启动的要求是您处于特定的电压范围内? 或者只是需要下拉它吗?  以这种方式运行是否会有损坏的风险? 此引脚是否存在最大负载电流?

    Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Munan、您好!

    如果以太网 PHY 被触发以进行配置并且电阻器不存在、则器件将停止工作。

    这种情况的常见情况是 ROM 引导加载程序。 当器件上电时、如果闪存为空、则 ROM 引导加载程序将运行并配置以太网 PHY、这将阻止进一步的代码执行。

    如果使用25MHz 晶体、这也会导致无法访问 JTAG。

    如果客户不打算进入 ROM 引导加载程序或使用以太网 PHY、他们可以绕过这个问题、但我们不建议这样做。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    好的、感谢您的反馈。

    Munan