主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
L2SRAM 在用户模式下映射 MPU。 从 L2SRAM 到 SCI4.TX 的 DMA 工作正常
在16位传输时、在从地址0x08058868 (L2SRAM)到0xFFF7F63E (SPI2.TXDATA)的第一次传输中、我会得到 DMA 总线错误(在 ESM 处)
应用在传统模式下使用 SPI (因此、DMA 通道3)。 仅将 SPI2CLK 和 SPI2SIMO 引脚启用为功能引脚。
手动发送单个字(之前在代码中完成、工作正常并在示波器上确认)。 第一次 DMA 访问失败、在 SPI SIMO 上不创建输出。
SDC 仅在其所有寄存器上报告0。 因此我不知道 DMA 总线错误的原因。