This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:USB 功能

Guru**** 2756875 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1123401/am2431-usb-feature

器件型号:AM2431

作为 AM2431上的 USB 功能、我的客户询问以下问题。   

1. USB 主机控制器是否与 EHCI 兼容?

2.它是否具有 SOF 触发功能?
他们计划使用此功能来激活内部定时器作为触发器。

例如 ,当内部定时器达到特定值时,启动 UART DMA 以进行数据传输。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tohru-San,

    AM2431子主机控制与 EHCI (USB 2.0高速)兼容

    2.在器件模式下、有一个回调函数: 在 CUSBD_Callbacks_s 结构中有"busInterval"、供用户插入自己的 SOF 处理函数。 当检测到 SOF 时、USB ISR 将调用  busInterval 来执行自定义处理。

    此致、

    Ming