This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0714:可替代外部看门狗 IC 的安全机制?

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1122928/tms570ls0714-safety-mechanism-that-can-replace-the-external-watchdog-ic

器件型号:TMS570LS0714

各位专家、您好!  

我的客户想知道  TMS570LS0714是否具有能够检测内部故障、从而可以移动外部看门狗 IC 的安全机制。  

根据我的理解、外部 WD 可能只是所有安全 MCU 的使用假设(AoU)、它的存在取决于系统安全设计、而不是 MCU 安全机制? 如果不正确、请更正我。  

此致、  

将会  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    该器件具有内部看门狗、如果客户需要、他可以使用内部看门狗  

    内部和外部看门狗之间可能有一些特性差异、但基本和主要功能对于二者都是通用的、即防止微处理器锁定是 WDT 的典型应用。

    --

    谢谢、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagadish、  

    感谢您的意见。 另一个问题是如何申请 TMS570的安全文档、例如安全手册和 FMEDA 表。  

    此致、  

    将会  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    要获取上述文档、客户应与 TI 签订 NDA。

    一旦客户获得此信息、QJ 将分享 成为 e2ePrivate e2e 论坛成员的邀请。

    您需要接受邀请、然后登录您的 TI 帐户以下载这些文档。

    --

    谢谢、

    Jagadish。