This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357-EP:关于 CRC 模块

Guru**** 2458730 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1122887/tms570lc4357-ep-regarding-crc-module

器件型号:TMS570LC4357-EP
主题中讨论的其他器件:TMS570LC4357

您好!

这是一个有关使用 CRC 模块进行硬件计算的问题。

我们计划使用第三方编译器。

一元第三方编译器仅安装了高达 CRC32的 CRC 计算函数。

但是、TMS570LC4357的 CRC 硬件计算仅支持 CRC64-ISO (请参阅 SPNU563A)、对吧?

我们了解 TI 提供的编译器受 CRC64-ISO 支持。

如果我们使用第三方编译器、是否有计算出的 CRC64-ISO 方法?

谢谢、

好的