This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:为什么在 Launchpad 设计中添加另一个 MCU 进行调试?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1123280/rm57l843-why-add-another-mcu-for-debug-in-launchboard-designs

器件型号:RM57L843

大家好、我是 MCU 新手。

从我的有限理解来看、将 JTAG 连接器和 UART 接口连接到 MCU 应该足以执行调试任务。

在 launchboard 中添加另一个 MCU 以执行 XDS110调试功能有什么用途?

https://www.ti.com/tool/LAUNCHXL2-RM57L

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RSue、

    大多数 Hercules 开发和评估板都有一个板载调试器。

    LaunchPad (TMS570Lx、RM4x 和 RM5x)使用运行 XDS110仿真的 TM4C129微控制器

    2. HDK 将 FTDI FT2322与 Xilinx XC2C32A CPLD 结合使用以进行 XDS100V2仿真

    这 只需一个 USB 连接即可提供易于使用的开发和调试体验。