This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:TM4C1294NCPDTT3 89引脚输出

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1123001/tm4c1294ncpdt-tm4c1294ncpdtt3-89-pin-output

器件型号:TM4C1294NCPDT

无法检测到 TM4C1294NCPDTT3的89引脚输出
原因是什么?

连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasu-San、

    您共享的原理图分辨率非常低、我无法读取任何内容。

    您能描述一下系统在上电方面的状态以及执行了什么软件吗?

     您尝试为器件设置哪些系统时钟设置?

    此致、

    Ralph Jacobi