请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 各位专家、您好!
我们注意到、由 SW 触发的 CPU 复位会设置 SYSESR 寄存器中的保留位0: 
该位只能通过上电复位(nPORRST)复位。
在检查 SYS_ESR 上一次复位的原因时、这会导致 SW 发出故障信号、因为该位应该为0。
(Q1)这是已知的错误吗?
(Q2)在检查上一次复位的原因时、我们是否应该始终忽略位0?
谢谢、此致、
最大