This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCU-PLUS-SDK-AM243X:优化了 TI ARM 内核上的三角函数

Guru**** 2546960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1122233/mcu-plus-sdk-am243x-optimized-trigonometric-functions-on-ti-arm-cores

器件型号:MCU-PLUS-SDK-AM243X

您好!

我最近找到了 sprad27.pdf 文档、其中比较了 math.h 标准三角函数与 CMSIS 以及 AM243x 微控制器上的"TI ARM Trig 库"。 我在 AM243x 的 SDK 8.3.0.18中找到了一个示例中的文件 ti_r5fmath_trig.h/.c/.asm。 我想知道这些文件是 sprad27.pdf 中提到的库、还是关于另一个库的研究。

我不确定上述源文件是否不是案例研究的原因是函数与 pdf 中的名称不同。 例如,在 PDF 中,测试了函数 ti_arm_sin (),在源文件中,正弦函数名为 ti_r5fmath_sin ()。 但是、我能够再现您的研究中类似的计算工作成果、因此我想它们在库和我找到的源文件之间不会有太大的差异。

感谢您的回答。

此致。 Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    文档中提到的 ti_arm_*()函数是 SDK 8.3中当前的 ti_r5fmath_*()函数的 C 等效函数。 这些更新的函数将在下一个 SDK 版本中发布、同时还会发布一些其他的 TRIG 函数。 这些函数针对 TI 器件的 Arm R5F 和 M4F 内核进行了优化、因此更新了名称以更好地反映这一点。  

    我对这一混乱表示歉意。 我们正在更新该文档以对此进行澄清。

    此致、
    Sahin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahin、

    感谢您的回答。 这证实了我的想法。

    祝你度过美好的一天!

    此致、Nicolas