This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:使用某种代码添加了信号名称?

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1122577/rm57l843-signal-name-designation-added-with-a-sort-of-code

器件型号:RM57L843

大家好、从  RM57L843BZWTT 的 launchpad 原理图中、信号以编码编号命名。 例如、AD1IN_0/7.3B

https://www.ti.com/tool/LAUNCHXL2-RM57L

7.3B 关于什么? 我还看到+5V 和 GND 均为8.3B:

那么、再说一次、代码的作用是什么? 还是8.3B?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RSue、

    第一个数字是页码、第二个和第三个数字使用列(从1到6)和行(从 A 到 E)定义此页上的位置。

    例如、+5V/8.3B  

    该信号也连接到第8页上 CO3和行 B 的信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!