主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
正在4357开发板上开发代码、用于许多不同的项目。
在使用您的 HALCoGen 示例代码来执行由 DMA 控制的 SCI 传输(这似乎有其自身的问题)之后、我尝试启动调试会话、但以与往常不同的方式执行、即右键单击项目并点击 Debug As。 通常、我会打开 Debug Configurations 并检查 All was set properly。
在擦除周期中、该过程挂起。 我最终拔下了 USB 电缆、然后再接通电源。 这是第二次发生。 从那时起、尽管完全重新启动、但仍会显示 Debug Configuration (调试配置)屏幕
"[Program]:指定的程序(德州仪器(TI) XDS100v2 USB Debug Probe_0/CortexR4) 不存在"。 顺便提一下、4357显示为 Cortex R5。
假设驱动程序已损坏、即使为目标配置进行测试连接运行正常。 该怎么办?
使用另一台 PC、使用 CCS7.0、可以加载不同的项目、但我无法在 PC 之间交换项目。
谢谢