This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1237H6PZ:内部 ADC 的基准误差

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1237H6PZ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1122266/tm4c1237h6pz-reference-error-of-internal-adc

器件型号:TM4C1237H6PZ
主题中讨论的其他器件: TM4C123

您好!

我查看了微型 TM4C1237H6PZ 的 ADC 转换器的电气特性。

下面是我的问题:
当使用一个外部基准时、误差大约为一个 LSB (最多±4)、而使用内部基准时、最大误差大约为(±30LSB)的10倍。

规格是正确的、不是吗? 这不是拼写错误吗?

我指的是 DS 的表22-33 ADC 电气特性(续)

谢谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

     读取 TM4C129数据表、它给出了正确的错误 LSB 数量。 我认为 TM4C123有拼写错误。 我将记下它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    好的、谢谢、请告诉我这是否是拼写错误、以便我可以让客户放心。

    BR、

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我的客户在谈论使用内部-而非外部-参考时的错误。
    对于外部基准、一切都很好、误差是典型的、有些是 LSB。

    下表是使用内部基准时的特性。
    这就是我感到惊讶的地方。

    30LSB…使得12位 ADC 等同于7位1 μ A。

    您能检查一下吗?

    谢谢、

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

     通过使用内部基准检查 TM4C129的偏移和增益误差、我发现 TM4C123和 TM4C129的偏移和增益误差值都是30+/-LSB。 我需要与可能了解 TM4C ADC 失调电压/增益误差的人员进行内部检查。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、好的、谢谢您的反馈很好、请告诉我、这样我就可以与客户分享。

    BR、

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

     我有一些来自 ADC 设计人员的反馈。 请在下面找到。  

    "+/-30LSB/4096对于内部基准精度而言大约为+/-0.7%、这可能不是很糟糕。  

    基准误差通常以%表示。 在这种情况下、增益误差是由基准电压的误差±0.7%导致的。 由于假定一个完美的外部基准、使用一个外部基准的数字会更小。 如果客户使用具有±0.7%精确外部基准电压的 ADC、则满量程时的增益误差将与使用内部基准电压时的增益误差相同±30LSB。 客户可以通过为具有更高精度的外部基准支付更多的费用来提高总体精度、例如0.1%。 ADC 本身的增益误差、具有完美的外部基准、小于±3LSB/4096 =±0.07%、因此客户为±0.01%的精确外部基准支付更多的费用将浪费他们的资金。"