This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:EB Tresos 软件中的模块配置

Guru**** 2949170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1121965/tms570ls1224-configuration-of-modules-in-eb-tresos-software

器件型号:TMS570LS1224

各位专家:

我们的客户正在使用 TMS570并根据 AUTOSAR 对其进行配置、他们已向 TI 申请 MCAL 驱动程序和 EB tresos。
他在 EB Tresos 软件中的模块配置中遇到问题

正如您在配置 ECU 节点后看到的那样,在这里,它们必须配置不同的模块,如 SPI、PWM、ADC、CAN、LIN 等。 应该显示整个列表,但在这里他只获得了 TCAN4x5x。 请提供建议。 谢谢你。

此致、
Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    MCAL 驱动程序是否直接安装到 EB 安装目录的插件文件夹中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    客户表示:可以、正如屏幕截图中所示、插件中安装了所有 mcal 驱动程序
    ADC、SPI、CAN LIN、DIO 等。

    此致、
    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Gerald、

    我在 plugins 文件夹中安装了 MCAL、工作正常:

    我将卸载并重新安装、以查看是否可以重现此问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    感谢您的努力。 我将等待您的更新。

    此致、
    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    感谢您的支持。重新安装解决了我们的客户问题。

    此致、
    Gerald