This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:关于将程序移入 RAM 以运行的问题

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1116319/tms570ls3137-about-the-problem-of-moving-programs-into-ram-to-run

器件型号:TMS570LS3137

你好

团队

 当我编写 DSP2812程序时、我看到其他人的代码是将程序移动到 RAM 中以运行。 有人说运行速度快、但我没有 测试过、也不理解它的原始状态。 它与 TMS570系列芯片是否相同? 在闪存中运行真的很慢吗? 它们不是所有标准时钟周期?

 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄先生、您好!

    TMS570L3137内部 TCM 闪存可在非管线 模式中支持零地址和高达50MHz CPU 速度的数据等待状态。 对于 PGE 封装、闪存支持管线模式中160MHz 的最大 CPU 时钟速度、 对于 ZWT 封装、此时钟速度为180MHz、具有一个地址等待状态和三个数据等待状态。

    TMS570LS3137内部 TCM RAM 可支持以全 CPU 速度进行程序和数据提取、而无需任何地址或数据等待状态。

    确实、从 SRAM 运行代码比从闪存运行更快。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们的结构是否比28335好得多、速度是否快得多、是否无需在 RAM 中运行程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="2508838" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1116319/tms570ls3137-about-probleme-problem--of -Moving-programs-into ram-to-run/4140591#4140591"、比引用的28335"[引用的结构快得多]

    我没有比较 TMS570和 F28335。 我认为从闪存执行就足够好了。