This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:7段

Guru**** 2941800 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1122081/tm4c1294ncpdt-7-segment

器件型号:TM4C1294NCPDT

您好!

你好。  

如何在 TM4C1294NCPDT 中执行两位七段显示多路复用。

客户有键盘代码、 他希望在两位七段显示屏中显示按键数字、但显示屏闪烁。

请提供建议。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     键盘如何通过什么接口连接到 MCU? 您应该能够通过 GPIO 驱动7段显示屏。 尽管我们没有7段示例、但我找到了该示例的链接 。https://create.arduino.cc/projecthub/aboda243/get-started-with-seven-segment-c73200

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    你好。 请参阅以下客户对您的回复的回复。 非常感谢。

    我已将键盘连接到 UART
    我只将七个段连接到 GPIO 端口。该段正在显示、但存在一些闪烁的延迟问题
    我将通过多路复用使用两位七段

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我认为调试的最佳方法是查看 GPIO 和7段之间信号的示波器捕获。 如果您要通过多路复用驱动两个7段、则需要确保电路板上具有某种类型的锁存器、以便在多路复用至另一段时使一段保持稳定。 或者、您需要使用两个并行 GPIO 端口、而不是多路复用。