This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:有关 CQKIT 的问题

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1121035/tms570lc4357-question-about-cqkit

器件型号:TMS570LC4357

王工,μ A

根据下面链接您指导的操作进行,[常见问题解答] TMS570LC4357:TI ARM 编译器不符合任何安全标准。 如何使用 CQKIT 对功能安全应用的 TI ARM 编译器执行覆盖范围检查? -基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

出现部分。cov文件的时间戳并未更新的情况:

并且根据链接中您列出的文件数是25个,但解压后的bincov中的。cov文件只有22个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="507609" URL"~μ C/support/microcontrollers/arm-based microcontrollers-group/arm-based microcontrollers/f/arm-based microcontrollers-forume/1121035/tms570lc4357-question-about-about-cqkit"]根据链接中您列出的文件数是25个 μ o[/quot]

    抱歉、我在这里键入了一个文件名两次: armlnk.cov。  

    [ cov文件的时间戳并未更新的情况 userid="507609" URL"~μ C/support/microcontrollers/arm-based microcontrollers-group/arm-based microcontrollers/f/arm-based microcontrollers-forume/1121035/tms570lc4357-question-about-about-cqkit"出现部分 μ m

    应用程序是否已成功构建?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="45190" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1121035/tms570lc4357-question-abite/4156493#4156493"]应用程序是否已成功构建?

    是的,工程建立成功。μ A

    value部分我是按照下图填的 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在构建覆盖范围的应用程序后、通过电子邮件将以下内容发送给 TI 进行分析:

    包含所有*。cov 文件的 zip 文件

    2.包含用于编译应用程序的编译器和链接器选项列表

    发送电子邮件至: safeti_cqkit_data@ti.com

    与编译器版本验证期间收集的覆盖率数据文件相比、TI 将对您提交的覆盖率数据文件的功能覆盖率进行比较。 TI 将向您发送摘要报告。