This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM470R1B1M-HT:185C 时电流增加

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62000, SM470R1B1M-HT, TPS62000-HT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1125530/sm470r1b1m-ht-increase-in-current-at-185c

器件型号:SM470R1B1M-HT
主题中讨论的其他器件:TPS62000TPS62000-HT

您好!

我在高温系统中使用 SM470R1B1M-HT、由两个 TPS62000直流/直流转换器供电、一个用于1.8V、另一个用于3.3V。

在185C 时、电路的电流从20mA 跃升至35mA。 3.3V 电路的电压下降到2.95-3.05V (波动、不稳定)。 微控制器在187C 停止工作。 195C 时、电流为~47mA。

我已经尝试使用外部电源为3.3V 电路供电。 185C 时、电流发生相同的跳变、外部电源将电压保持在3.3V。  微控制器在195C 上工作。

微控制器和 TPS62000的温度跟随1C 范围内的烤箱温度。

我也在 TPS62000论坛上开始了一个介绍此问题的主题:

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123998/tps62000-ht-voltage-drop-at-185c/4174336#4174336

目前、根据测试结果、我将185C 时的电流跃变(在我看来、是由微控制器产生的)与 TPS62000直流/直流转换器输出的电压降低(额定电流为300mA!、210C)进行了组合。

原理图中的监控电路、当电压降至3.0V 以下时、会使微控制器保持复位状态。

经过 I 测试、在没有 监控电路的情况下、微控制器在195C 上工作、压降为1V、从3.55V 到2.55V。 我将微控制器电压从3.3V 增加到3.55V 跳频、在电压下降(并增加电流)后、微控制器将具有超过3.0V 的电压-未发生这种情况、185C 时、我仍然从3.55下降到2.95V。

从数据表中可以看出、微控制器的最小电压为3.0V、但在我的测试中、它在2.55V 下工作、没有监控电路。

问题:

1 -我能否在2.55V 的短时间内使用微控制器?

2 -我可以将微控制器与2.5V 监控电路配合使用吗? 我知道1和2的答案是"否"、但我正在尝试找到如果我按下微控制器限制可能会发生的情况。

3 -微控制器的这种行为是什么?我可以做些什么来避免这些问题?

此致、

Marius Raducanu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [~引语 userid="73669" URL"/support/microriers/arm-based microrims-group/arm -based microrims/f/arm based 微控制器-forume/1125530/sm470r1b1mA-HT-Increal-curry-at 185c"]

    1 -我能否在2.55V 的短时间内使用微控制器?

    2 -我可以将微控制器与2.5V 监控电路配合使用吗? 我知道1和2的答案是"否"、但我正在尝试找到如果我按下微控制器限制可能会发生的情况。

    [/报价]

    否、对于 VCCIO、2.55V 将超出3V 至3.6V 的建议工作条件。  它似乎工作很简短,但不能保证它将始终工作。  

    [~引语 userid="73669" URL"/support/microriers/arm-based microrims-group/arm -based microrims/f/arm based 微控制器-forume/1125530/sm470r1b1mA-HT-Increal-curry-at 185c"]

    3 -微控制器的这种行为是什么?我可以做些什么来避免这些问题?

    [/报价]

    VCC 电压是多少? 它也会下降吗?  

    问题是否仅发生在一台设备上? 您是否可以在其他装置上重现此问题?

    您可以进行 ABA 交换吗? 将已知良好的设备换用至问题板? 好的设备是否会按预期继续工作? 同时将有问题的设备交换至已知良好的主板。 您能否在良好的电路板上观察到相同的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    VCCAO 为3.5V、VCC1-VCC6为1.8V、185C 时增加至1.9V。

    我仅测试了一个电路板、但我计划本周再测试四个电路板。

    此致、

    Marius Raducanu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    供参考

    我已经测试了另外4块板、185C 的可存活性和180C 的工作温度。

    在182C 时、一个故障并在181C 处恢复。 其他三个器块一直在工作。 我最初的要求是195C 存活率、180°C 工作温度。

    此致、

    Marius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marius、

     感谢您提供信息。 现在我没有很好地解释为什么三个工作、但并非全部。 这四个国家中的一个似乎存在一些边际化问题。 您是否在 MCU 的电源上具有适当的去耦电容?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    微控制器在~185C 时具有浪涌功率消耗/电流。

    此问题是由直流/直流转换器造成的、它在185C 时无法提供50mA -其额定电流为300mA。 3.3V 降至3.0V 以下、监控电路触发复位。 我已经尝试将转换器设置为3.5V、但在185C 时、电压仍会降至3.0V 以下。 当外部电源为3.3V 时、微控制器工作、测得的电流为~47mA。

    是的、我有去耦电容器。

    此致、

    Marius Raducanu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marius、

    [引用 userid="73669" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1125530/sm470r1b1b1mA-HT-Increase -ine-curry-at-185c/4180936#4180936"引用以50mA/DC 转换器无法提供的电流、而引起的问题[引用]

     我对您使用的直流/直流转换器没有太多了解。 直流/直流转换器能否支持185C 及以上的高温? 如果额定电流为300mA、为什么它会在50mA 时停止? 取决于温度、我真的不是回答这个问题的专家。 您是否在支持  TPS62000的电源管理论坛上提出了问题?

    [引用 userid="73669" URL"~μ C/support/microcontrollers/arm-based microcontrollers-group/arm-based microcontrollers/f/arm based-microcontrollers-forum/1125530/sm470r1b1m-ht-increal-ine-curry-at-185c/4180936#4180936"]引用的3.3V 电压会下降到电路和监控触发器/复位[]。

    我认为您的监控电路正在做它应该做的事情。

    [引用 userid="73669" URL"~/support/microcontrollers/arm-based microcontrollers-group/arm -based-microcontrollers/f/arm based-microcontrollers-forum/1125530/sm470r1b1m-HT-Increase -ine-curry-185c/4180936#4180936"]我尝试使用转换器、但电压仍低于3.5C/5c]。

    再说一次、我不是 该直流/直流转换器的专家。 阅读其数据表、可以看到其额定温度为85C。

    [~userid="73669" URL"~μ C/support/microcontrollers/arm-based microcontrollers-group/arm-based microcontrollers/f/arm based-microcontrollers-forume/1125530/sm470r1b1b1mA-HT-Increase -ine-curry-at-185c/4180936#4180936"]使用外部电源时测得的电流值为 μ A/电流、且该微控制器的电流为3.3mA/47mA/47mA。]

    虽然我无法肯定这不是 MCU 问题、但如果您使用外部电源、它似乎在185C 下工作。  

    我建议您尝试执行一个 ABA 交换测试。 您说3/4个电路板都在工作。 您能否将故障电路板中的 MCU 更换为三个正常电路板之一? 是否还要将 MCU 从三个正常板中的一个交换到故障板? 您有什么结果? 这是确定它是 MCU 问题还是板级问题的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我在电源管理论坛中询问/提出了以下问题:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123998/tps62000-ht-voltage-drop-at-185c/4181018#4181018'

    使用的直流/直流转换器是 TPS62000SHK (TPS62000-HT)、额定电压为210C、300mA -根据我的测试、在185C 时无法提供47mA。 电压降至2.92V 以下、触发微控制器复位、电压恢复、微控制器再次启动并再次复位-不稳定、直到恢复时温度降至180C 以下。

    四个电路板中的三个电路板可在高达185C 的温度下工作、但如果我增大、则在~187C 时会出现相同的问题。 可能182C 时发生故障的电路板有一个外部上拉电阻器(用于 RS232通信)、这使得电路板消耗更多功率并更早地触发故障。  

    根据我的测试结果、主要问题是 TPS62000SHK 直流/直流转换器。

    此致、

    Marius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marius、

     此时、如果您认为直流/直流转换器的问题更多、我将等待您与电源管理论坛团队的更新。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我认为我的问题没有解决办法。

    我已接受此要求并将要求降级以符合测试结果:185C 存活率和180C 工作温度。

    此致、

    Marius Raducanu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marius、

     在这种情况下、我现在将关闭该线程。 如果您有更新、您只需回写、该线程将自动重新打开。